분할 메모리가 있는 컨트롤러(Controller)에 대해 오프라인 메모리 요구 사항을 추정
분할 메모리가 있는 컨트롤러(Controller)에서 프로젝트를 변경하는 경우 컨트롤러
속성
대화 상자의 용량
탭에 있는 예상
단추를 사용하여 추정되는 메모리 사용과 남은 가용 메모리를 확인합니다.
중요:
이 절차는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러에 적용됩니다.
일부 컨트롤러(예: Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러)는 모든 요소를 하나의 공통 영역에 저장하며 프로젝트가 변경되면 데이터 값이 자동으로 업데이트됩니다.
오프라인 컨트롤러(Controller) 메모리 요구 사항을 예상하려면 다음을 수행합니다.
- 온라인도구 모음에서 컨트롤러(Controller)속성아이콘을 클릭합니다.
- 컨트롤러(Controller)속성대화 상자에서용량탭을 클릭합니다.
- (옵션)메모리 옵션상자에서 올바른 메모리 크기를 가진 컨트롤러(Controller)를 선택합니다.
- 마지막 예상 이후 사용 가능한 메모리 정보를 확인합니다.
- 예상을 선택하여 프로젝트에 필요한 컨트롤러(Controller) 메모리의 양을 다시 예상합니다.
- 확인을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.