CIP 동기

CIP 동기는 CIP(Common Industrial Protocol)에 대한 시간 동기화 기술의 이름입니다. CIP 동기는 네트워크 측정 및 제어 시스템의 Precision Clock Synchronization Protocol(일반적으로 PTP(정밀 시각 프로토콜)라고 함)인 IEEE 1588 V2(IEC 61588) 표준을 기준으로 합니다. 이 표준은 이더넷과 같은 LAN(Local Area Network)에 사용하도록 설계되었지만 여기에만 국한되는 것은 아닙니다. 이 프로토콜은 분산된 장치 네트워크 전체에서 클럭을 동기화하는 표준 메커니즘을 제공합니다.
팁:
CIP 동기는 Ethernet I/P 및
ControlLogix
백플레인에서만 지원됩니다.
CIP 동기는 시간 동기 개체를 정의합니다. 시간 동기 개체는 IEEE 1588(IEC 61588) 표준에 따른 CIP 인터페이스를 제공합니다.
CIP 동기 기술을 통해 다음을 수행할 수 있는 기능을 만듭니다.
  • 이벤트 응용 프로그램의 시퀀스 만들기
  • CIP 기반 네트워크의 시스템 수준 동기화
  • CIP 네트워크에 IEEE 1588 구현
  • 통합 모션 응용 프로그램 및 조정된 출력 및 일정 출력
CIP 동기는 IEEE 1588 V2 동기화 표준을 지원합니다. 이 아키텍처에서 그랜드마스터 클럭은 시스템 시간에 대한 마스터 시간 참조를 제공합니다. 그랜드마스터 의 예는 다음과 같습니다.
  • IEEE 1588 V2를 지원하는 이더넷 스위치
  • Symetricom Grandmaster GPS 리시버 또는 동급
  • 펌웨어 수정 버전이 3.x 이상인 1756-EN2X 모듈(Module) 또는
  • 펌웨어 수정 버전이 V18 이상인
    ControlLogix
    또는
    GuardLogix
    컨트롤러
CIP 동기에 대한 자세한 내용은
Integrated Architecture®
및 CIP 동기 구성 응용 프로그램 기술
(발행 번호 IA-AT003)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal