축(Axis) 속성 - 접속 테스트 페이지(AXIS_CIP_DRIVE)
접속 테스트
를 사용하여 피드백 장치의 올바른 접속을 확인하고 모터 및 피드백 극성을 결정합니다.접속 테스트
에 표시되는 모든 테스트에는 시작
, 중지
, 정보
, 테스트 결과 수락
컨트롤이 있습니다. 대부분의 테스트에서는 테스트 결과로 테스트 실행 출력을 표시합니다. 축(Axis) 구성 및 피드백 구성은 적용 가능한 테스트와 반환되는 특정 테스트의 결과에 영향을 미칩니다.이 대화 상자의 컨트롤은 온라인 모드와 축(Axis)이 서보 꺼짐일 때 활성화됩니다.
이 페이지의 모든 컨트롤은 다음 조건에서 흐리게 표시됩니다.
- 프로젝트가 오프라인인 경우
- 트리 보기에 주파수 컨트롤 옵션을 표시하려면 일반 대화 상자의 축(Axis) 구성 컨트롤을 주파수 컨트롤로 설정해야 합니다.
접속 테스트를 실행하고 컨트롤러(Controller)가 오프라인 상태가 된 경우 다음 번에 온라인에서 이 페이지를 활성화하면 테스트 결과는 지워집니다. 테스트 결과 데이터는 소프트웨어에서만 모니터링할 수 있습니다.
접속 테스트
에 액세스하려면 트리 보기에서 접속 테스트
를 선택합니다. 또는 극성
과 원위치
페이지 각각에서 테스트
(극성 테스트 및 마커 테스트)를 선택합니다.기본 테스트 선택은 선택한 피드백 구성에 따라 달라집니다. 구성에서 테스트를 사용할 수 없는 경우
접속 테스트
에 해당 테스트의 탭은 표시되지 않습니다.접속 테스트에 특정한 파라메터만 나타납니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
테스트 유형 탭 | 적절한 탭을 클릭하여 수행할 테스트의 유형을 선택합니다. |
거리 테스트 | 선택한 테스트를 수행하기 위해 모터가 이동하는 위치 단위의 양을 지정하는 값을 입력합니다. 기본값은 1입니다. 오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)이 서보 켜짐인 경우 거리 테스트가 흐리게 표시됩니다. |
속도 테스트 | 속도 테스트를 입력합니다. |
시간 테스트 | 접속 테스트를 수행할 때 사용되는 시간 테스트를 변경하는 값을 초 단위로 입력합니다. 기본값은 10입니다. 거리 테스트와 시간 테스트는 함께 사용할 수 없습니다. 해당 컨트롤은 축(Axis) 구성 및 피드백 구성에 따라 다르게 표시됩니다. |
시작 | 테스트 작업을 시작하려면 시작을 선택합니다. 시작을 선택하면 모션 지시 명령이 컨트롤러(Controller)에 전달되고 테스트를 시작하기 전에 모션 지시 명령에 사용되는 파라메터를 검사하게 됩니다(예: 시간 테스트, 거리 테스트). 오류 상태로 인해 모션 지시 명령이 실행되지 않을 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 축(Axis)을 조정해야 테스트를 완료할 수 있습니다. 페이지에서 예 를 선택합니다.테스트가 완료되면 축(Axis)이 이동한 방향을 확인하라는 확인 메시지가 표시됩니다. 예 , 아니오 , 취소 중에서 선택합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
다음과 같은 경우 시작 이 흐리게 표시됩니다.
|
중지 | 테스트 작업을 종료합니다. 다음과 같은 경우 중지 가 흐리게 표시됩니다.
|
경고 메시지 | 경고 메시지를 표시합니다(예: DANGER(위험)). 이 테스트를 시작하면 프로그램(Program) 모드에 있는 컨트롤러(Controller)에서 축(Axis) 모션이 시작될 수 있습니다. 오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)이 서보 켜짐인 경우 경고 메시지가 흐리게 표시됩니다. |
테스트 상태 | 테스트 작업의 상태를 나타냅니다. 올바른 테스트 상태는 다음과 같습니다.
기본 상태는 준비입니다. 오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)이 서보 켜짐인 경우 테스트 상태가 흐리게 표시됩니다. |
메시지 텍스트 | 테스트 상태에 해당하는 정보 및 오류 메시지가 표시됩니다. 테스트에 실패하게 되면 테스트 실행 중에 오류가 발생합니다. 오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)이 서보 켜짐인 경우 메시지가 흐리게 표시됩니다. |
테스트 결과 | 테스트 실행 후 두 개의 정보 열에 특성의 현재 상태와 테스트 결과가 표시됩니다. 오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)이 서보 켜짐인 경우 테스트 결과가 흐리게 표시됩니다. |
테스트 결과 수락 | 테스트 결과 열에 표시된 값을 특성에 적용하려면 이 항목을 선택하고 현재 값 열이 업데이트됩니다.테스트 결과 값이 해당 특성으로 복사됩니다.오프라인 모드 및 온라인 모드에서 축(Axis)가 서보 켜짐인 경우 테스트 결과 수락 이 흐리게 표시됩니다. |
축(Axis) 상태 | 축(Axis)의 현재 상태가 표시됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
안전 상태 | CIP 안전 드라이브의 현재 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
안전 토크 꺼짐 무시됨 | 이 경고는 드라이브가 CIP 안전 드라이브이고 안전 상태가 구성 안 됨(토크 허용됨) 또는 실행 중 아님(토크 허용됨)인 경우에 표시됩니다. |
수동 조정 | 수동 조율 기능을 수행하고 드라이브를 실행할 수 있는 수동 조율 을 엽니다. |
확인 | 페이지의 모든 설정에 대해 편집을 수락 또는 적용하려면 이 항목을 선택합니다. |
취소 | 페이지의 모든 설정에 대한 편집을 취소하려면 이 항목을 선택합니다. |
적용 | 페이지의 모든 설정에 대해 편집을 수락 또는 적용하려면 이 항목을 선택합니다. |
도움말 | 페이지에서의 설정에 대한 도움말을 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.