T
Tag 이름
Tag 인스턴스를 참조하기 위해 입력하는 이름입니다. 최대 40자까지 가능합니다.
Task
Program의 실행을 위한 일정 예약 메커니즘입니다. Task가 트리거될 때 실행되도록 최대 32개의 Program을 예약할 수 있으며, ControlLogix 및 SoftLogix의 경우 최대 Program 수는 1,000입니다. Task는 연속 Task 또는 정기적 Task로 실행되도록 구성할 수 있습니다. 최대 32개의 Task를 일정 Program에 생성할 수 있습니다.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol의 약자입니다. 미국방성에 의해 개발된 전송 계층 프로토콜과 네트워크 계층 프로토콜입니다. 일반적으로 네트워크 안의 통신과 네트워크 밖의 통신을 결합하는 데 사용됩니다.
TIMER
Timer 명령에 대한 상태 및 제어 정보를 포함하는 구조 Data Type입니다.
TOC
실행 중인 Equipment Phase가 프로세스 조건으로 통지되는 장비 시퀀스 구성이 새 입력 파라메터 값을 사용할 수 있는 참이 됩니다.
이는 연속적으로 실행되는 Phase를 참조하는 단계 시퀀스에 의해 모델링됩니다. 각 단계에는 새로운 입력 집합이 포함되어 있습니다. 전환이 프로세스 조건을 테스트하고 Phase는 TOC 시리즈가 완료될 때까지 실행을 중단하지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.