S

S-곡선
"제어된 저크" 가속도 및 감속도를 제공하는 속도 프로필입니다. 이 유형의 프로필은 기계적 시스템 상의 응력과 로드를 최소화해야 할 경우 많이 사용됩니다. 그러나 이 프로필은 사다리꼴 프로필만큼 빠른 가속도와 감속도 시간을 제공하지는 않습니다. 그리고 일단 모션이 시작된 후에는 S-곡선 모션의 속도를 0 외의 값으로 변경할 수 없습니다.
SCANPort
DPI 포트 및 관련 DPI 프로토콜이 고안되기 전에 제품에서 사용된 드라이브별 통신 프로토콜 및 관련 물리적 구현입니다. DPI 사양은 SCANPort 프로토콜 사양에서 파생되고 이를 더욱 강화한 것입니다.
SCANPort는 여러 SCANPort 장치 유형 중 하나에 연결이 가능한 비CIP 포트입니다. 하나의 포트를 4개로 확장하는 포트 확장기를 사용할 수 있습니다. 모든 SCANPort 호환 장치에는 4개의 빈 포트를 제공하는 포트 확장기와 함께 사용할 수 있는 SCANPort 포트가 최소한 1개 이상 있습니다. 드라이브에 대한 네트워크 액세스가 가능하도록 ControlNet(1203-CN1), DeviceNet(1203-GU6/GK5), RIO(1203-GD1) 등과 연결하기 위해 하나 이상의 통신 Module에서 사용할 수 있습니다.
또한 SCANPort는 RS-232 DF1 직렬 연결을 통해 독립형 PC를 드라이브로 연결하는 12-3-SSS(Anacanda)에서도 사용할 수 있습니다.
SERCOS
직렬 실시간 통신 시스템 IEC 1491(EN 61491)입니다. SERCOS는 SERCOS interest group의 상표입니다.
SFC(Sequential Function Chart)
SFC(Sequential Function Chart)는 시스템 또는 프로세스를 제어하는 순서도입니다. SFC는 특정 작업 또는 동작을 수행하기 위한 단계 및 전환을 사용합니다.
SINT
부호가 있는 8비트 정수 값(-128 ~ +127)을 저장하는 원자 Data Type입니다.
.SLC
이 파일 확장자는 RSLogix 500, AI 500 또는 APS 소프트웨어에서 내보내는 텍스트 파일에 사용됩니다. 이러한 파일은
Logix Designer
응용 프로그램에서 사용하도록 .L5K 파일로 변환될 수 있습니다.
Step 상태
스텝(Step)이 활성이 아닐 때 스텝 상태는 비활성입니다. Step이 활성화되고 Equipment Phase에 연결된 경우 Step 상태에 Equipment Phase의 상태가 반영됩니다. Step 상태는 Step의 색상으로도 표시됩니다.
  • IDLE
  • RUNNING
  • HOLDING
  • HELD
  • STOPPING
  • STOPPED
  • ABORTING
  • ABORTED
  • 완료(COMPLETE)
  • RESETTING
Phase 없음 Phase인 Step에는 표시된 세 Step 단계만 사용됩니다.
  • IDLE
  • RUNNING
  • 완료(COMPLETE)
Step 응답
아날로그 입력 신호가 (입력에 대해) 예상된 최종 값의 95%에 도달할 때까지 필요한 시간입니다.
Step 함수
특정 시점 이전에 0 값을 가지며 그 시점 직후에 연속적인 0 외의 값을 갖는 신호입니다.
Step 함수 응답
지정된 Step 함수 입력 신호 또는 외란이 적용된 경우 출력 신호의 시간 변화입니다.
STI(Selectable Timed Interrupt)
PLC-5/SLC 용어입니다. (정기적 Task 참조)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal