R

RCP(Redundant Chassis Pair)
ICP 이중 Redundancy 시스템에서 Redundancy는 섀시 레벨에서만 지원되며 일부 Module만을 위한 것입니다. 중복 작업을 위해 구성된 섀시 쌍은 Redundant Chassis Pair 또는 RCP로 불립니다. 이 RCP에는 제어 기능이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 즉, 통신 Module로만 구성될 수 있습니다.
Real
변수, Program 또는 장치를 정의하는 데 사용할 수 있는 기본 Data Type(부동, IEEE 단정밀도, 32비트 형식으로 저장됨)입니다.
Redundancy
한 장치에 오류가 발생하면 남은 장치가 지정된 기능을 넘겨 받아 장치의 가용성을 향상시키는 방식으로 여러 개의 유사한 장치를 사용하는 것입니다.
Redundancy 상태
할당된 기능을 처리할 섀시를 나타내는 Redundant Chassis Pair의 상태입니다. 이중 Redundancy 시스템에는 2개의 Redundancy 상태가 존재합니다. ICP Redundancy의 2가지 상태는 1차와 2차입니다.
REM 실행 모드
Controller가 래더 Program을 스캔 또는 실행하고 입력 장치를 모니터링하며 출력 장치에 전원을 공급하고 사용되는 I/O 강제 적용에서 작동하는 원격 실행 모드입니다.
REM 테스트 모드
실행 모드와 비슷한 Controller 모드로 출력 Module이 프로그램 모드로 명령 처리됩니다. 키스위치에서 테스트 모드를 사용할 수 없으므로 Controller 키스위치는 원격 상태여야 합니다.
REM 프로그램 모드
Controller 키스위치가 원격으로 연결되어 있고 로직이 실행 중이 아니며 I/O가 제어되지 않고 편집 작업을 사용할 수 있는 원격 프로그램 모드입니다. 이 모드는 원격으로 변경할 수 있습니다.
RS-232
직렬 이진수 통신 회로의 전기적, 기계적, 기능적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다. 싱글 엔드 직렬 통신 인터페이스입니다.
RS-232-C
지점간 링크 내 직렬 이진수 통신 회로의 전기적, 기계적, 기능적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다.
RS-422
지점간 링크 내 평형 전압 디지털 인터페이스 회로의 전기적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다.
RS-423
포인트간 링크 내 비평형 전압 디지털 인터페이스 회로의 전기적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다.
RS-449
디지털 인터페이스 회로의 기계적, 기능적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다. 이 표준은 RS-422 또는 RS-423과 조합하여 사용됩니다.
RS-485
멀티포인트 링크 내 평형 전압 디지털 인터페이스 회로의 전기적 특성을 지정하는 EIA 표준입니다.
RTB(Remote Termination Block)
사용자 와이어링 옵션입니다. 사용자 필드 와이어가 Module 터미널 블록으로 직접 실행되지 않고 RTB로 실행됩니다. 그러면 RTB는 Module 터미널 블록에 사전 와이어링된 연결을 제공합니다. RTB는 보다 정확한 냉접점 보상을 위해 모든 터미널이 같은 온도를 유지하도록 내장 CJS(Cold Junction Sensor)와 등온선 막대를 제공합니다. 보다 높은 정확도를 요구하는 응용 프로그램을 위해서는 향상된 냉접점 성능용 RTB를 사용하십시오.
RTB(Removable Terminal Block)
I/O Module을 위한 필드 와이어링 커넥터입니다.
RTS(Request to Send)
전송을 준비하기 위한 Module간 요청입니다. 일반적으로 데이터 캐리어를 켭니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal