P

Parity 비트
이진수 워드에 첨부되는 추가적인 비데이터 비트입니다. 이것의 목적은 워드에 있는 각각의 숫자 합계가 항상 짝수 또는 홀수가 되도록 하여 데이터 무결성 검사를 제공하기 위한 것입니다.
PCCC
Programmable Controller Communication Commands의 약자입니다. Allen-Bradley 프로그래밍 가능 Controller에서 네트워크를 통해 통신하기 위해 사용하는 응용 프로그램 레벨 명령어 집합입니다.
PID
PID 명령에 대한 상태 및 제어 정보를 포함하는 구조 Data Type입니다.
PID(Proportional, Integral, Derivative Control)
프로세스 제어 루프의 자동 폐쇄 루프 작업을 제공하는 지능형 I/O Module 또는 Program 명령입니다. 각 루프에 대해 이 Module 또는 명령은 비례 Control과 더불어 적분 Control, 미분 Control을 선택적으로 또는 함께 수행할 수 있습니다. 결과는 다음과 같습니다.
  • 비례 Control은 입력 신호를 오류 신호 변형의 직접 비율로 변경합니다.
  • 적분 Control은 출력 신호를 지속 시간에 걸친 오류 신호의 적분 함수로 변경합니다.
  • 미분 Control은 출력 신호를 오류 신호의 변경 속도 함수로 변경합니다.
PLC/SLC
Allen-Bradley 프로그래밍 가능 Controller입니다.
PLC/SLC Tag 매핑
레거시 장치를 PLC-2, 3, 5 또는 SLC 프로세서처럼 Controller와 통신할 수 있도록 해주는 테이블입니다. 따라서 이 장치들은 업데이트되지 않은 새로운 시스템에서 사용할 수 있습니다.
Priority
Task의 실행 순서입니다. 2개의 Task가 동시에 트리거된 경우 높은 Priority를 갖는 Task가 먼저 실행됩니다. Priority의 범위는 1부터 15까지이며 1의 Priority가 가장 높습니다. 같은 Priority를 갖는 두 개의 Task가 동시에 트리거된 경우, Controller에서 매 밀리초마다 두 Task를 전환합니다. 연속 Task는 Controller 내의 다른 모든 Task보다 낮은 고정 Priority에서 실행됩니다.
팁: SoftLogix 5860 Controller를 사용 중인 경우 정기적 Task에 3개의 Priority 레벨만 사용할 수 있습니다
Produced Tag
컨트롤러(Controller)에서 다른 컨트롤러에 사용할 수 있도록 만든 태그(Tag)입니다. 생성된 태그(Produced Tag)는 항상 컨트롤러(Controller) 범위 안에 있습니다.
program tag
Program 범위 안의 Tag입니다.
Program 범위
현재 Program 내에서만 액세스 가능한 데이터입니다. 각 Program에는 해당 Program 내의 Routine과 별칭에 의해서만 참조될 수 있는 Tag 집합이 들어 있습니다.
Program 스캔
Controller 작동 주기의 일부입니다. 스캔 도중 래더 Program이 실행됩니다. Program 및 입력 데이터 파일에 기반하여 출력 Tag 데이터가 업데이트됩니다.
Program 오류
명령 실행 결과 발생하는 Controller 오류입니다. 예를 들어, 범위 밖의 연산자는 Program 오류(0으로 나뉨) 또는 오버플로를 유발합니다. Program에 대해 Fault Routine이 구성되어 있는 경우 Program 오류는 Fault Routine을 트리거합니다.
Program 파라메터
외부 액세스를 위해 Program을 통해 노출되고 입력, 출력, InOut 또는 공개 파라메터로 지정되는 변수입니다.
Program 파일
PLC-5/SLC 용어입니다. (Routine 참조)
PV(프로세스 변수)
피드백 제어 루프 내에서 제어 중인 프로세스의 현재 상태나 값을 나타내는 변수입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal