L
.L5K
Logix Designer
응용 프로그램에서 가져오거나 내보낸 텍스트 파일에 사용되는 파일 형식입니다. .L5K 파일에는 전체 프로젝트에 대한 데이터의 ASCII 표시가 포함되며 가져오면 새 프로젝트 파일을 만들거나 기존 프로젝트 파일을 덮어씁니다. 이 용어는 .CSV와 대조됩니다.이 형식의 파일 확장자는 .L5K여야 하며 Windows Explorer와 같은 도구를 사용하여 확장자를 변경하면
Logix Designer
응용 프로그램에서 이 파일을 가져올 수 없습니다..L5X
.L5X 파일은 XML(Extensible Markup Language) 태그(Tag)를 사용하여 구조화됩니다. 메모장 등의 텍스트 편집기에서 .L5X 파일을 열고 수정할 수 있을 뿐만 아니라 Microsoft Internet Explorer 및 XML 파일을 사용하는 다른 도구에서도 파일 내용을 볼 수 있습니다.
래더 렁(참조된 Tag와 Data Type 포함), 트렌드, 사용자 정의 Data Type, Add-On 명령어, Program, Equipment Phase 및 Routine을 .L5X 파일로 내보낸 다음 필요한 프로젝트로 가져오는 방식으로 프로젝트를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
LAD(Linear Acceleration/Deceleration)
모터를 설정된 속도로 가속하거나 0의 속도로 감속하는 속도를 제어하는 회로입니다. 대부분의 드라이브에서 이 회로는 조정 가능하며 특정 응용 프로그램에 적합하게 설정할 수 있습니다.
LED
Light Emitting Diode의 약자입니다. Controller 기능 및 I/O 상태 표시기로 사용됩니다.
LIFO
Last-In-First-Out(후입선출)의 약어입니다. 파일에서 데이터가 입력되고 검색되는 순서입니다.
LINT
경보 및 이벤트 시간 Tag를 저장하는 데 사용되는 64비트 SIN 정수 값입니다. LINT를 지원하는 명령어는 GSV, SSV, COP 및 CPS입니다. LINT Data Type을 지원하려면 WallClockTime 개체만 필요합니다.
LINT를 Add-On 명령어, JSR, SBR 또는 RET로 전달하면 LINT 데이터 유형(Data Type)이 지원되지 않습니다.
Tag 편집기에서 다음
스타일
설정을 사용하여 LINT Data Type Tag의 타임 스탬프에 대한 밀리초 또는 나노초 정밀도를 선택합니다.- 날짜/시간- 타임 스탬프 및 태그(Tag) 값을 밀리초 정밀도의 날짜 및 시간으로 표시합니다. 다음은 이 스타일의 예입니다.DT#2014-05-28-19:00:01.200_000 (UTC-05:00)지원되는 날짜 범위는 1970년 1월 1일부터 2250년 12월 31일까지입니다.
- 날짜/시간(ns)- 타임 스탬프 및 태그 값을 나노초 정밀도의 날짜 및 시간으로 표시합니다.다음은 이 스타일의 예입니다.LDT#2014-05-28-19:00:01.200_000_000 (UTC-05:00)지원되는 날짜 범위는 1970년 1월 1일부터 2250년 12월 31일까지입니다.
Data Type도 참조하십시오.
LSB(Least Significant Bit)
자릿수 문자열의 최소값을 나타내는 비트입니다.
LSD(Least Significant Digit)
자릿수 문자열의 최소값을 나타내는 자릿수입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.