I
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
I/O module
I/O 회로를 통해 프로그래밍 가능 Controller 시스템에 있는 장비/프로세스의 센서 및 발동기와 직접 상호 작용하는 Module입니다.
I/O 그룹
입력 및 출력 이미지 테이블의 단어에 해당하는 입력 및/또는 출력 회로 그룹입니다.
I/O 랙
8개의 입력 이미지 테이블 워드와 8개의 출력 이미지 테이블 워드에 해당하는 I/O 주소 지정 단위입니다. 하나의 랙은 고유의 I/O 모듈 주소 지정이 포함된 최대 128개의 I/O 또는 중복 주소 지정이 포함된 256개의 I/O에 대한 최대 8개의 I/O 그룹을 포함할 수 있습니다.
I/O 블록
단일 통합형 패키지에 섀시, 전원 공급 장치, 어댑터 및 I/O 회로를 포함하는 어셈블리입니다.
I/O 섀시
I/O Module 섀시와 함께, I/O Module을 제어하기 위한 프로세서 또는 I/O Module의 스캐너와 상호 작용하기 위한 어댑터를 위한 섀시입니다.
IEC
International Electrotechnical Commission
IEC-61131 이름 표준
(이름은 IEC-61131의 2.1.2 섹션에 따라 구성됩니다.)
식별자는 문자 또는 밑줄 문자로 시작하는 문자, 숫자 및 밑줄 문자의 문자열입니다. 밑줄은 식별자에서 중요한 역할을 합니다(예: A_BCD는 AB_CD와 다르게 해석됨). 앞에 여러 번 밑줄을 입력하거나, (연속적으로) 여러 밑줄을 삽입하거나, 뒤에 밑줄을 입력할 수 없으며 대소문자를 구분하지 않습니다.
팁:
Logix Designer에서 대부분 구성 요소 이름의 길이는 40자 이하로 제한됩니다.
InOut 파라메터
Add-On 명령어의 경우 InOut 파라메터는 명령 실행 도중 입력과 출력으로 사용되는 데이터를 정의합니다. InOut 파라메터는 참조를 통해 전달되며, 이는 로직이 명령으로 전달되는 태그(Tag)를 직접 처리함을 의미합니다. InOut 파라메터는 참조를 통해 전달되므로 모든 유효한 데이터 유형(Data Type)일 수 있습니다. 여기에는 Message, 모션 그룹, 모든 축(Axis) 및 모듈(Module) 데이터 유형(Data Type)이 포함됩니다. Add-On 명령어로 전달해야 하는 데이터 구조 또는 배열은 모두 InOut 파라메터를 사용하여 수행해야 합니다.
IP 주소
- IP(인터넷 프로토콜) 주소는 IP 네트워크(또는 연결된 네트워크의 시스템)에서 각 노드를 식별해 줍니다. 네트워크에 있는 각 TCP/IP 노드(이더넷 모듈(Module) 포함)에는 고유의 IP 주소가 있어야 합니다.
- IP 주소의 길이는 32비트여야 하며 넷 ID 부분과 호스트 ID 부분으로 구성됩니다. 각 네트워크에는 클래스 A, 클래스 B 또는 클래스 C 네트워크가 있습니다. 네트워크의 클래스는 IP 주소의 형식에 따라 다릅니다.
- 동일한 물리적 네트워크 상의 각 노드는 같은 등급의 IP 주소와 동일한 넷 ID를 가져야 합니다. 동일한 네트워크 상의 각 노드에는 다른 호스트 ID가 있어야 하며, 이에 따라 IP 주소도 고유합니다.
- IP 주소는 마침표로 구분되는 4개의 10진수 정수로 기록되며(예: xxx.xxx.xxx.xxx) 각 정수(xxx)는 IP 주소의 1바이트에 해당하는 값을 나타내는 0에서 255 사이의 숫자입니다.
- IP 주소의 첫 번째 8진수는 127이거나 223보다 큰 수가 될 수 없습니다.
예를 들어 32비트 IP 주소:
00000011 00000000 00000000 00000001은 3.0.0.1로 기록됩니다.
IP 주소의 마침표로 구분된 정수 중 첫 번째 정수에서 IP 주소 클래스를 다음과 같이 구분합니다.
첫 번째 정수 범위 | 네트워크의 클래스 |
0 - 127 | A |
128 - 191 | B |
192 - 223 | C |
224 - 255 | 기타 |
의견을 작성 부탁드립니다.