F
Fault Mode
Fault Routine 또는 Controller 오류 처리기 Program에서 처리되지 않는 Major Fault가 발생하는 경우 전환되는 Controller 모드입니다. 프로그램 모드와 거의 비슷하게 Controller가 작동하지만 오류 조건을 해결하지 않으면 실행 모드로 돌아갈 수 없습니다.
fault routine
Program 오류가 발생한 경우 실행되도록 구성된 Routine입니다.
FIFO
First-In-First-Out(선입선출)의 약자입니다. 파일에서 데이터가 입력되고 검색되는 순서입니다.
FLEX I/O 어셈블리
I/O Module, 터미널 베이스 및 어댑터/전원 공급 장치로 이루어진 Allen-Bradley 컴팩트 Module 시스템입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.