E

EDT(Extended Data Table)
Module 유형에서 지원하는 구성 데이터 양을 늘리는 메커니즘입니다. 또한 Module 사이에서 많은 양의 데이터를 찾을 수 있는 메커니즘도 제공합니다.
EnableInFalse
Add-On 명령어에 대해 정의하여 사용하면 EnableInFalse 루틴(Routine)은 렁 조건이 거짓이거나 Add-On 명령어의 EnableIn 파라메터가 거짓(0)일 때 실행됩니다. 이는 래더 루틴(Routine)에서 출력 명령어로 사용될 때 스캔 거짓 로직에 주로 유용합니다.
ENQ 전송 제한
ACK 시간 초과 후 전송할 조회(ENQ) 수입니다.
Equipment Phase 명령
Logix Designer
명령어 집합으로, 래더 및 Structured Text 프로그램에서
Equipment Phase
와 상호 작용할 때 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal