C

Cam
계수 없이 순서가 지정된 포인트의 집합입니다. 연결 세그먼트 유형이 이 정의에 포함됩니다.
Cam 세그먼트
한 Cam 포인트에서 다음 Cam 포인트까지의 경로입니다.
Cam 요소
Cam 포인트와 해당 포인트 우측 바로 옆의 세그먼트를 포함합니다.
출력 캠 편집기의 경우 캠 요소는 캠 왼쪽 및 캠 오른쪽 위치와 그 사이의 세그먼트를 포함합니다.
Cam 요소 출력
출력 비트, 래치 유형, 언래치 유형, 좌측 위치, 우측 위치, 기간, 사용 유형, 사용 비트에 의해 특별히 정의되는 출력 Cam의 한 요소입니다.
Cam 포인트
마스터 및 슬레이브 좌표에 의해 확인된 Cam 프로필 내의 위치입니다.
Cam 프로필
시작점, 끝점 및 그 사이의 모든 세그먼트를 포함하는 비선형 모션(모션 프로필)의 표현입니다. Cam 프로필은 Cam 요소의 배열을 통해 표현됩니다. Cam 프로필의 각 부분에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 그래픽에서 해당 부분을 클릭하십시오.
CIP 개체
CIP 메시지 프로토콜에 적합한 개체입니다. CIP 개체에 대한 피어 Controller 액세스를 수행하려면 메시지 명령에서 CIP 일반 메시징 유형을 사용할 수 있어야 합니다. ControlLogix 시스템 내의 CIP 개체에 대한 로컬 액세스는 GSV/SSV 명령을 통해 수행됩니다.
CIP(Common Industrial Protocol)
CIP(Common Industrial Protocol)는 ODVA가 지원하는 산업 자동화 응용 프로그램을 위한 산업 프로토콜입니다. 이전에는 컨트롤 및 정보 프로토콜로 알려진 CIP는 제조 자동화 응용 프로그램 (제어, 안전, 동기화, 모션, 구성 및 정보)의 수집을 위한 메시지 및 서비스를 정의합니다. 이는 EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet 및 ControlNet에서 사용됩니다. CIP의 확장은 CIP 안전, CIP 모션, CIP 보안 및 CIP 동기화입니다.
CJS(Cold Junction Sensor)
스크류 터미널에 연결된 열전쌍 와이어 주변의 온도를 측정하는 써미스터입니다. 측정된 온도는 열전쌍 결선과 터미널 사이에 나타나는 냉 접점 열전 효과를 적절히 보상하는 데 사용됩니다. CJS는 터미널 10과 14 사이의 터미널 블록에 장착하거나 RTB(Remote Termination Block)에 원격으로 배치할 수 있습니다.
CONTROL
파일 명령과 같은 제어 블록이 필요한 명령에 대한 상태 및 제어 정보를 포함하는 구조 Data Type입니다.
Control 파라메터
입력 파라메터의 한 종류로 보통 오븐의 온도나 믹서의 혼합 시간과 같이 장비의 일부인 Control 값을 지정합니다. 장비 시퀀스 내에서 컨트롤 파라메터를 정의하는 데 선호되는 방법은 입력 프로그램 파라메터를 사용하는 것입니다.
ControlBus
1756 섀시에서 사용되는 백플레인입니다.
controller tag
Controller 범위 안에 있는 Tag입니다.
Controller 범위
Controller 내의 아무 곳에서나 액세스할 수 있는 데이터입니다. Controller에는 모든 Program의 Routine과 별칭은 물론 Controller 범위에 있는 다른 별칭에 의해 참조될 수 있는 Tag 집합까지 포함됩니다.
Controller 오류
일반적이거나 올바른 Controller 작업이 중단될 수 있는 조건입니다. 이 조건은 Program 오류이거나 다른 조건일 수 있습니다. 오류는 심각성에 따라 Major Fault와 Minor Fault로 분류됩니다. Fault Routine이나 Controller 오류 처리기 Program에서 오류를 감지하고 보정 조치를 취할 수 있습니다.
Controller 오류 처리기 Program
Major Fault를 처리하기 위해 구성 가능한 Program입니다. 다른 종류의 주 폴트(Major Fault)에서도 마찬가지로, 폴트 루틴(Fault Routine)에 의해 처리되지 않은 모든 프로그램(Program) 오류에서 이 프로그램이 실행됩니다.
Controller 오버헤드
정리 작업 및 설정용으로 사용되는 작업 주기의 내부 부분입니다.
Controller 파일
프로젝트 파일을 참조하십시오.
ControlNet 네트워크
생성자/사용자 모델을 사용하여 I/O 네트워크와 피어-투-피어 네트워크의 기능을 결합하는 동시에 두 기능 모두에 고속 성능을 제공하는 개방형 컨트롤 네트워크입니다.
COUNTER
Counter 명령에 대한 상태 및 제어 정보를 포함하는 구조 Data Type입니다.
CPU(Central Processing Unit)
프로그래밍 가능 Controller의 의사 결정 및 데이터 저장 구역입니다.
CRC(Cyclic Redundancy Check)
CRC(Cyclic Redundancy Check)는 컴퓨터에서 사용되는 오류 확인 기법입니다.
CST(Coordinated System Time)
단일 ControlBus 섀시 안의 모든 Module에 대해 동기화를 유지하는 타이머 값입니다. 데이터 샘플 사이의 상대적 시간을 파악하기 위해 단일 ControlBus 섀시 안의 Module에서 보내지고 CST 데이터를 통해 타임스탬프된 날짜를 안전하게 비교할 수 있습니다.
CSV(Comma Separated Values) 파일
필드가 쉼표에 의해 구분되는 파일 형식입니다. 이 형식은 Microsoft Excel 소프트웨어, RSLogix 5 소프트웨어, RSLogix 500 소프트웨어, Logix Designer 소프트웨어 등 여러 제품에서 지원됩니다. Logix Designer 소프트웨어는 태그 정보의 ASCII 표현을 포함하는 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다. 또한 Logix Designer 소프트웨어는 CSV 파일에서 태그 정보를 가져와 열린 프로젝트에 태그 정보를 추가하거나 수정할 수 있습니다.
이 형식의 파일 확장자는 .CSV여야 합니다. Windows 탐색기와 같은 도구를 사용하여 확장자를 변경하면 Logix Designer 소프트웨어에서 파일을 가져올 수 없습니다.
CTS(Clear-to-Send)
전송 장치가 데이터 전송을 시작했음을 알려주는 신호입니다.
CV(제어 변수)
피드백 제어 루프 안의 프로세스를 제어하는 데 사용되는 계산된 출력 또는 값을 나타내는 변수입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal