B

base tag
데이터 요소가 저장되는 메모리를 실제로 정의하는 Tag입니다.
Baud
초당 이산 조건 또는 신호 이벤트의 수를 나타내는 신호 속도 단위입니다. 각 신호 이벤트에서 1비트가 인코딩되는 경우 Baud 수는 초당 비트 수와 같습니다.
Baud Rate
네트워크 상의 장치 간 통신 속도입니다. 모든 장비가 동일한 Baud Rate로 통신해야 합니다.
BCC
BCC(블록 검사 문자)는 데이터 통신에서 오류 감지 기능을 개선하기 위해 개발된 오류 확인 방법입니다. BCC는 블록이 전송되기 전에 데이터의 각 블록 끝에 추가됩니다.
BCD
Binary Coded Decimal의 약자입니다. 각 10진수의 자릿수(0-9)를 4비트 이진수 노테이션으로 표현하는 데 사용되는 숫자 체계입니다.
BOOL(부울 연산자)
AND, OR, NAND, NOR, NOT 및 Exclusive OR와 같이 로직 문 또는 회로를 형성하기 위해 단독 또는 조합으로 사용할 수 있는 로직 연산자입니다. 이런 연산자의 출력 값은 참 또는 거짓입니다.
BOOL Data Type은 단일 비트로 구성된 원자 Data Type입니다.
BOOTP(Bootstrap Protocol)
BOOTP(Bootstrap Protocol)는 DOS, Microsoft Windows, Windows NT, Windows 95, VMS 및 HP UNIX 플랫폼을 통해 TCP/IP 네트워크상의 다른 노드에 구성을 제공하는 저 레벨 프로토콜입니다. BOOTP 구성 파일을 통해 Module에 자동으로 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 또한 BOOTP에서 서브넷 마스크와 게이트웨이 주소를 가져올 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal