A

ACC(Accumulated Value)
경과된 시간 간격 또는 누적된 이벤트의 수입니다.
.ACD
Logix Designer 응용 프로그램에서 만든 프로젝트 파일에 사용되는 파일 확장자입니다.
전송 블록의 수신 및 수락을 승인하는 데 사용되는 ASCII 제어 문자입니다.
Add-On 명령어
Logix 정의 명령 세트에 대한 Add-On으로 정의되는 명령입니다. 정의된 Add-On 명령어는 다양한 프로젝트에 걸쳐 시스템 정의 명령처럼 사용할 수 있습니다. Add-On 명령어는 파라메터, 로컬 Tag, 로직 Routine 및 옵션 스캔 모드 Routine으로 구성됩니다.
ANSI
American National Standards Institute의 약자입니다. 미국 내의 자발적 산업 표준을 개발하고 발표하는 기관입니다.
ASCII
American Standards Code for Information Interchange의 약자입니다. Parity 비트(옵션)가 있는 7비트 코드로 영숫자, 마침표 및 제어 코드 문자를 표시하는 데 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal