다운로드

Logix Designer에서 프로그램을 만든 후에는 컴퓨터에서 컨트롤러로 전송해야 합니다.
  • 업로드 - 컨트롤러(Controller)에서 컴퓨터로 프로그램(Program)을 전송합니다.
  • 다운로드 - 컴퓨터에서 컨트롤러(Controller)로 프로그램(Program)을 전송합니다.
이 태스크(Task)를 수행할 때 다음 항목을 사용합니다.
항목
설명
통신 트리
특정 서버 호스트 장치에 기초한 네트워크 토폴로지를 계층적으로 나타낸 것입니다.
네트워크 브라우저
네트워크 토폴로지를 탐색하고 장치와의 통신을 지원하는 소프트웨어를 구성하는 도구입니다.
FactoryTalk Linx
통신 소프트웨어는 Studio 5000 Logix Designer에 포함되어 있습니다. 이를 구성하려면
통신 > 네트워크 브라우저
로 이동합니다.
통신 경로
통신 드라이브, 장치 주소 및 포트를 식별하는 CIP 경로입니다. 온라인으로 전환, 업로드 또는 다운로드 명령을 실행할 때
Studio 5000 Logix Designer
가 이를 사용합니다.
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
프로그램(Program)을 다운로드하려면
  1. 통신 > 네트워크 브라우저
    를 선택합니다.
    통신 소프트웨어가
    네트워크 브라우저
    대화 상자에서 실행되고 통신 트리를 표시합니다.
  2. 트리에서 컨트롤러(Controller)를 선택합니다.
  3. 프로젝트 경로 설정
    을 선택하여 이 프로젝트에 항상 이 통신 경로를 사용합니다.
  4. 다운로드
    를 선택합니다.
    다운로드 절차를 확인합니다. 통신 경로가 구성되어 있으므로 다운로드가 바로 실행되며 프로젝트가 컨트롤러(Controller)로 다운로드됩니다. 다운로드 상태와 컴파일러 메시지가 상태 표시줄에 나타납니다.
    팁: 프로젝트를 다운로드하기 전에 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드 또는 원격 프로그램 모드에 있어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal