I/O 만들기 및 구성
Logix Designer
응용 프로그램에서 프로젝트에 포함된 모든 I/O 및 통신 모듈(Module)을 추가합니다. 그러면 컨트롤러(Controller)가 이러한 모듈(Module)과 통신할 수 있습니다.I/O 모듈(Module)을 구성하는 것은 이 모듈만의 특성을 지정하는 것입니다.
Logix Designer
응용 프로그램은 미리 정의된 태그를 모듈에 대해 컨트롤러 범위의 태그로 자동 추가합니다.모듈(Module)에 대한 구성 정보는 선택한 모듈에 따라 달라집니다.
특정 모듈(Module) 유형에 대한 연결을 제한하기 위해 전자 키 지정을 선택할 수 있습니다. 전자 키 지정은 올바른 모듈(Module) 유형을 삽입 또는 구성하게 해줍니다.
프로젝트와 작동하는 모든 모듈(Module)에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
I/O를 만들고 구성하려면:
- 컨트롤러(Controller) 분류에서I/O 구성폴더를 확장하고 네트워크 또는 백플레인을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음,새 모듈(Module)을 선택합니다.
- 모듈(Module) 유형 선택대화 상자가 열립니다.
- 만들 모듈(Module) 유형을 선택합니다.
- 카탈로그 - 현재 컨텍스트에 유효한 모듈(Module) 목록 중에서 선택합니다.
- 모듈(Module) 검색 - 온라인 모듈 검색을 수행하여 네트워크 또는 백플레인에 연결된 물리적 장치를 찾습니다.
- 즐겨찾기 - 모듈(Module) 유형에 대한 사용자 지정 목록입니다.
- 모듈(Module)을 선택한 후확인을 선택합니다.
- I/O 모듈(Module) 만들기와 구성 프로세스를 수행할 수 있는새 모듈대화 상자가 열립니다.만들 모듈(Module)에 대한 구성 정보를 입력합니다.
- 이름 - 모듈(Module)의 이름을 입력합니다. 이 이름은컨트롤러(Controller) 분류의 카탈로그 번호에 추가됩니다.
- IP 주소 - 이더넷 연결된 모듈(Module)의 경우, IP 주소가 필요합니다.다른 설정의 경우, 기본값이 자동으로 적용됩니다.
- 확인을 선택합니다. 새 모듈(Module)이컨트롤러(Controller) 분류에 표시됩니다.컨트롤러(Controller) 분류에서 모듈(Module)을 더블 클릭하여 열고 기본 설정을 검토한 다음 필요할 경우 편집합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.