프로젝트 만들기

프로젝트는 Control 프로그램(Program)의 모든 구성 요소를 관리합니다.
Logix Designer
기능을 사용하기 전에 프로젝트를 만듭니다.
프로젝트를 만들 때는 다음 항목을 사용합니다.
프로젝트 구성 요소
정의
태스크(Task)
하나 이상의 프로그램(Program) 집합에 대한 예약 및 우선 순위(Priority) 정보를 제공합니다.
프로그램(Program)
각 태스크(Task)에는 작업을 정의하는 최소 하나 이상의 프로그램(Program)이 필요합니다.
루틴(Routine)
컨트롤러(Controller)에서 프로젝트에 대한 실행 코드를 제공합니다. 각 루틴(Routine)은 특정 프로그래밍 언어를 사용합니다(래더 로직, 함수 블록 다이어그램, Sequential Function Chart 또는 구조화된 텍스트).
주 루틴(Routine)
프로그램(Program)에서 실행되는 첫 번째 루틴(Routine)입니다. 주 루틴(Routine)에서 서브루틴으로 이동(JSR) 명령을 사용하여 다른 루틴(서브루틴)을 호출합니다.
서브루틴
주 루틴(Routine) 또는 폴트 루틴(Fault Routine)이 아닌 모든 루틴입니다.
프로젝트를 만들려면
  1. 파일
    에서
    새로 만들기
    를 선택합니다.
    새 프로젝트
    대화 상자가 열립니다.
  2. 프로젝트 유형
    에서
    Logix
    를 선택한 다음 이 프로젝트에 사용할 컨트롤러(Controller) 유형을 선택합니다.
  3. 컨트롤러(Controller)에 사용할 이름을 입력합니다.
    팁:
    프로젝트 파일의 이름을 지정하기 위해 컨트롤러(Controller) 이름에 .acd 확장자가 추가됩니다. 예:
    MyControllerName.acd
  4. 위치
    에 프로젝트 파일을 저장할 위치를 입력하거나 찾아서 선택합니다. 기본적으로 프로젝트는 <user>\My Documents\Studio 5000\Projects에 저장됩니다.
  5. 다음
    을 선택합니다.
  6. 수정 버전 목록
    에서 컨트롤러(Controller)의 펌웨어 수정 버전을 선택합니다. 펌웨어의 최신 수정 버전이 기본값입니다.
  7. 보안 기관
    에서 보안 옵션을 선택합니다.
    • 보호 없음
      - 모든 사용자가 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
    • FactoryTalk Security
      - FactoryTalk Security를 통해 인증된 사용자만 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
      (옵션) 이 프로젝트를 특정 보안 기관과 연결하려면
      인증 및 승인을 위해 선택한 보안 기관만 사용
      을 선택합니다. 이 확인란을 선택할 경우 프로젝트를 다루는 사용자는 프로젝트에 보안을 설정하기 위해 사용된 것과 동일한 보안 기관에 의해 인증되고 승인되어야 합니다.
  8. 컨트롤러(Controller)에 특정 권한을 적용하려면
    로직 이름
    <
    Controller Name
    > 또는
    권한 세트
    를 선택합니다.
    • 컨트롤러(Controller)와 이름이 동일한 FactoryTalk Services Platform에서 로직 이름을 적용하려면
      로직 이름
      <
      Controller Name
      >을 선택합니다. 컨트롤러(Controller) 이름과 일치하는 기존 로직 이름이 없으면 컨트롤러 이름을 사용하여 새 로직 이름이 생성됩니다. 새 로직 이름은 상위 리소스의 권한을 상속합니다.
    • 컨트롤러(Controller)에 특정 권한 세트를 적용하려면
      권한 세트
      를 선택합니다. 목록의 권한 세트는 FactoryTalk Services Platform에서 관리되며 특정 사용자 및 컴퓨터 조합에 대해 허용되거나 거부되는 작업(Action) 세트를 식별합니다.
  9. (옵션)
    설명
    에 컨트롤러(Controller)에 대한 설명을 입력합니다.
  10. 마침
    을 선택합니다.
    프로젝트 파일이 만들어지면
    컨트롤러(Controller) 분류
    가 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal