컨트롤러(Controller) 구성
컨트롤러(Controller) 구성은 해당 속성 시트를 작성하는 식으로 수행합니다.
컨트롤러(Controller) 구성에 다음 항목들이 사용됩니다.
항목 | 설명 |
|---|---|
시간 동기화 | 분산된 장치 네트워크 전반에 걸쳐 시간을 동기화합니다. CIP Sync는 IEEE 1588 V2(IEC 61588) 표준을 바탕으로 CIP(Common Industrial Protocol)의 시간 동기화 기술에 이용되는 표준 방식을 나타내는 말입니다. |
오류 처리 | 컨트롤러(Controller)에서 오류가 발생하는 경우 시스템의 대응 방식을 정의합니다. |
통신 | 컨트롤러(Controller)와의 통신에 이용되는 프로토콜을 정의합니다. |
중복(Redundancy) | 주 폴트(Major Fault)가 발생했을 때 전환할 보조 장치를 정의하는 데 사용됩니다. |
안전 | 안전 컨트롤러(Controller)의 파라메터를 정의하는 데 사용됩니다. |
보안 | 보안 기관, 권한 세트, 로직 이름 및 신뢰할 수 있는 통신 슬롯 등 컨트롤러(Controller)의 보안 설정을 정의하는 데 사용됩니다. |
다른 유형의 컨트롤러(Controller)는 다른 기능을 지원하고 여러 가지 속성 시트를 표시합니다.
컨트롤러(Controller)를 구성하려면:
- 편집메뉴에서 컨트롤러(Controller)속성을 선택합니다.일반 탭이 선택된 컨트롤러(Controller)속성대화 상자가 나타납니다. 일반 컨트롤러(Controller) 속성에 필요한 변경을 수행합니다.
- 날짜/시간탭을 선택합니다.
- 컨트롤러(Controller)의 Wall Clock Time을 구성합니다.컨트롤러(Controller) Wall Clock Time은 하루 중의 시간을 설정하고 추적하는 데 사용됩니다. 이는 마이크로초 단위로 측정되는 64비트 카운터입니다. CurrentValue 값은 UTC(협정 세계 표준시) 1970년 1월 1일 0000시간부터 시작하는 마이크로초 단위의 숫자입니다.팁:온라인 상태에서는 Wall Clock Time만 구성할 수 있습니다.
- 시간 동기화(CIP Sync)를 활성화합니다.
- 고급 탭을 선택하여 다음과 같은 고급 컨트롤러(Controller) 속성을 구성합니다.
- 컨트롤러(Controller) 오류 처리기 프로그램(Program) - 주 폴트(Major Fault)를 처리하기 위해 구성 가능한 프로그램입니다. 다른 종류의 주 폴트(Major Fault)에서도 마찬가지로, 폴트 루틴(Fault Routine)에 의해 처리되지 않은 모든 프로그램(Program) 오류에서 이 프로그램이 실행됩니다.
- 전원 켜기 처리기 프로그램(Program) - 실행 모드에서 비정상적인 전력 손실이 발생한 후 시작 실행을 처리하기 위해 구성할 수 있는 프로그램입니다.
- 시스템 오버헤드 시간 조각 - 컨트롤러(Controller)에서 통신 및 정리 기능을 수행하기 위해 할당하는 시간 비율입니다.온라인 상태일 때 이 탭은 컨트롤러(Controller)의 메모리 사용 통계도 표시합니다.
- 프로젝트탭을 선택합니다.
- 프로젝트 파일에 대한 정보를 봅니다.프로젝트 파일은 컨트롤러(Controller)의 프로그래밍과 구성 정보를 저장하는 .ACD 파일입니다.
- 프로젝트가 프로젝트 문서, 확장 속성 및 사용자 지정 속성을 컨트롤러(Controller)로 다운로드하는지 확인합니다.
- 전체 프로젝트에 대한 통과 속성을 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
- 확인을 선택하여 구성을 수락하고컨트롤러(Controller) 속성대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.