등록 센서 와이어링

서보 모듈(Module)에 대한 등록 입력은 24V 또는 5V 등록 센서를 지원합니다. 센서에서 소스 전류를 받으려면 이 등록 입력을 와이어링해야 합니다. 등록 공통 입력(IN_COM)을 다른 24V 서보 모듈(Module) 입력과 공유하므로 전류 싱크 센서 구성은 불가능합니다.
servo_wiringRegSensors
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal