인터리브 인터럽트가 설정되어 있으면 RTS(Real Time Sample) 기간이 0이고, 변환율은 1200Hz이며, 저역 통과 시간 상수는 없음이어야 합니다.

모듈(Module)이 가장 빠른 RTS, 변환율, 저역 통과 시간 상수의 조합으로 구성되어 있지 않으면 인터리브 인터럽트 기능이 필요하지 않습니다. 인터리브 인터럽트 확인란을 선택 해제합니다.
모듈(Module)이 기능을 사용하려면 다음과 같이 설정해야 합니다.
  • 변환율을 1200Hz로 설정
  • 저역 통과 시간 상수를 없음으로 설정
  • RTS를 0으로 설정
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal