출력 게인 결과 보기(FLEX I/O 보정)

게인 보정 결과를 보려면:
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
  1. 상태
    열을 확인합니다.
    다음의 경우:
    • 확인(OK)
      이 나타나면 보정이 성공적으로 완료된 것입니다.
    • 오류가 나타나면
      다시 시도
      를 선택합니다. 그러면 게인 보정 결과를 표시하고 보정이 완료되었음을 알리는 작업이 다시 시도됩니다.
  2. 마침
    을 선택합니다.
    보정
    탭으로 돌아갑니다.
도움말
을 선택하여 이 탭과 관련된 도움말을 볼 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal