입력 게인 결과 보기 - FLEX I/O 보정

입력 채널 게인 보정의 결과를 보려면:
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
상태
열을 확인합니다.
다음의 경우:
  • 확인(OK)
    이 나타나면
    다음
    을 선택하여 출력 채널에서 게인 보정을 수행합니다.
  • 오류가 나타나면
    다시 시도
    를 선택하여 프로세스를 반복합니다.
다음을 선택할 수도 있습니다.
  • 보정을 취소하고 종료하려면
    중지
    를 클릭합니다.
  • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면
    도움말
    을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal