사용자 프로그램(Program) 값과 프로그램 상태가 일치하지 않습니다.

사용자 프로그램(Program) 값이 0이 아닌데 프로그램 상태는 마지막 상태 유지로 설정되어 있습니다. 프로그램(Program) 상태가 마지막 상태 유지일 때는 사용자 프로그램 값이 0이 되어야 합니다.
사용자 프로그램(Program) 값을 0으로 설정하거나 프로그램 상태를 사용자로 설정하십시오.
사용자 프로그램 값이란 소유자 컨트롤러가
컨트롤러(Controller)
시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
프로그램 모드로 전환될 때 설정되는 특정 값입니다.
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal