검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
지원되지 않는 모듈(Module)입니다.
모듈
과 통신 중 문제가 발생했습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
소프트웨어
에서 해당 장치의 ID를 확인할 수 없습니다. 도움이 필요하면 +1 440-646-3434로 기술 지원에 문의하십시오.
소프트웨어
Controller 프로젝트를 개발하는 데 사용되는 실행 가능 프로그래밍 패키지입니다.
모듈(Module) 정보
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal