모듈(Module)이 보정 명령에 응답하지 않습니다. 계속할 수 없습니다.

다음 조건 중 하나가 존재합니다.
  • 모듈(Module)이 구성되지 않았습니다.
    이에 대한 원인은 다음과 같습니다.
    • 다운로드 전에 모듈(Module) 금지 확인란이 선택되어 있었습니다.
    • 모듈(Module) 및 컨트롤러(Controller)에 전원이 공급되지 않았습니다. Logix Designer 응용 프로그램이 오프라인 상태였습니다. 전원 복구 시 컨트롤러(Controller)는 프로그램(Program)을 잃고(배터리 없음) 모듈(Module)은 구성되지 않았습니다. OK LED(1794-IRT8에서 PWR LED 또는 1794-ACN에서 STATUS LED)가 깜박이고 모듈(Module) 금지 확인란이 선택되어 있는 상태에서 프로젝트가 다운로드되었습니다.
  • 모듈(Module) 구성이 소프트웨어 구성과 다릅니다.
    보정 작업을 시작하기 전에 구성 변경이 적용되지 않았습니다.
  • 모듈(Module)이 물리적으로 존재하지 않습니다.
    모듈(Module)을 구성하거나 변경 내용을 적용하여 이 오류를 해결할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal