모듈(Module)을 찾을 수 없습니다.

모듈(Module)과의 통신에 문제가 발생했습니다. 다음과 같지 않은지 확인해 보십시오.
  • 모듈(Module)에 잘못된 슬롯이 구성되어 있습니다.
  • 소프트웨어에서 만든 모듈(Module)이 소프트웨어에 지정된 주소로 네트워크에 존재하지 않거나 모듈과의 통신이 끊어져 있습니다.
  • 모듈(Module)에 주 폴트(Major Fault)가 발생했습니다.
  • 브리지 모듈(Module)이 잘못된 슬롯으로 구성되어 있거나 오류가 있거나 브리지 모듈과의 통신이 끊어져 있습니다.
  • FactoryTalk Linx
    실행 중 아님
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal