신호 차이가 너무 큽니다.
높음 신호와 낮음 신호의 차이가 4176보다 큽니다.
C 유형 열전쌍에서 낮음 신호와 높음 신호의 폭은 최대 4176(-32℉~ 4208℉)입니다. 모듈은 높음 신호와 낮음 신호의 차이가 4176을 넘지 않도록 해야 합니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
폭이 4176 이하가 되도록 높음 신호와 낮음 신호 값을 입력하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.