RTS(Real Time Sample)가 너무 작습니다.
모듈이 수행하는 작업:
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
- 입력 샘플링
- 온도 선형화
- 부동 소수점으로 변환
- 조정 수행
- 다양한 경보 확인
RTS 기간이 더 커야 합니다.
Module 구성 | 입력할 RTS 값 |
부동 데이터, 고속 모드의 비격리 1756-IF8, 1756-IF16 아날로그 입력 모듈(Module) | 8ms 이상 |
부동 소수점 모드 및 센서가 지정된 1756-IR6I 또는 1756 IT6I 아날로그 입력 모듈(Module) | 50 ms 이상 |
정수 모드의 모듈(Module) | 10 ms 이상 |
부동 소수점 모드의 모듈(Module) | 25 ms 이상 |
RTS는 모듈(Module) 입력의 샘플링 빈도를 나타냅니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 하나만 존재합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.