RTS(Real Time Sample)가 너무 큽니다.

RTS(Real Time Sample) 기간이 너무 큽니다. RTS 값을 10,000ms 이하로 입력하십시오.
RTS는 모듈(Module) 입력의 샘플링 빈도를 나타내는 것으로 밀리초 단위로 입력합니다. RTS는 모듈(Module) 전체에 하나만 존재합니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal