램프가 설정되었지만 램프 속도가 0입니다.
다음 램핑 조건 중 하나가 설정되어 있습니다(확인란 선택).
- 실행 모드의 램프
- 프로그램(Program)으로 램프
- 오류로 램프
사용자 정의 값으로 램프 및 램프 속도가 0입니다. 이 램프 조건을 없애거나 램프 속도를 0이 아닌 값으로 변경하십시오.
팁:
램프 속도와 램핑 조건이 서로 다른 탭에 있을 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.