램핑과 프로그램(Program) 상태가 일치하지 않습니다.
프로그램(Program)으로 램프 상태가 설정되어 있는데(확인란 선택) 프로그램 상태가 마지막 상태 유지입니다. 프로그램 상태가 사용자 정의 값이어야 프로그램으로 램프 비트가 설정됩니다.
비트
메모리 안의 최소 저장 위치로 1(ON) 또는 0(OFF)을 포함합니다.
출력 상태에 대한 사용자 정의 값을 입력하거나 '프로그램(Program)으로 램프’ 확인란의 선택을 취소하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.