오류로 램프와 오류 상태가 일치하지 않습니다.
오류로 램프 조건이 설정되어 있는데 오류 상태가 마지막 상태 유지로 설정되어 있습니다. 오류 상태를 사용자 값으로 설정해야 오류로 램프 비트가 설정될 수 있습니다.
비트
메모리 안의 최소 저장 위치로 1(ON) 또는 0(OFF)을 포함합니다.
오류 상태를 사용자 값으로 설정하고 값을 입력하거나 오류 비트를 지우십시오.
오류 상태 확인란을 사용하면 속도 제한에서 오류가 발생했을 때 현재 출력 값에서 오류 값까지 램핑하게 할 수 있습니다. 오류로 램프를 구성할 때 다음 두 조건이 설정되어야 합니다.
- 최대 램프 속도가 0이 아닌 값이어야 합니다.
- 오류 감지에 오류 값을 사용하려면 오류 상태가 "사용자"로 설정되어야 합니다.
오류 상태 확인란을 선택하면 램프 속도로 속도 제한을 사용하게 됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.