램프 속도가 0이 아닙니다.

다음 램핑 조건 중 하나가 설정되어 있습니다(확인란 선택).
  • 실행 모드의 램프
  • 프로그램(Program)으로 램프
오류로 램프 및 램프 속도가 0입니다. 이 램프 조건을 없애거나 램프 속도를 0이 아닌 값으로 변경하십시오.
램프 속도란 출력의 최대 변경 속도입니다(엔지니어링 단위/초). 실행 모드의 램프를 선택한 경우 속도 제한 경보를 트리거하는 포인트 역할도 합니다. 또한 프로그램 또는
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
폴트 모드의 사용자 정의 값으로 램핑하기 위해 이 램프 속도 제한을 사용할 수도 있습니다. 편집할 수 없는 램프 속도의 복사본이 출력 상태 탭에 표시됩니다.
Fault Mode
Fault Routine 또는 Controller 오류 처리기 Program에서 처리되지 않는 Major Fault가 발생하는 경우 전환되는 Controller 모드입니다. 프로그램 모드와 거의 비슷하게 Controller가 작동하지만 오류 조건을 해결하지 않으면 실행 모드로 돌아갈 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal