출력 보정 대화 상자 - 게인 결과 탭 개요(FLEX I/O 아날로그)

이 탭의 용도는 다음과 같습니다.
  • 게인 보정 결과를 표시합니다.
    게인
    입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
    선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
  • 보정이 완료되었음을 알립니다.
  • 원하는 경우 보정 탭으로 돌아가도록 합니다.
상태 열에서 결과를 확인할 수 있습니다.
상태 열에 표시되는 메시지:
그러면:
확인
보정이 성공적으로 완료되었습니다.
오류
다시 시도를 클릭합니다. 그러면 게인 보정 결과를 표시하고 보정이 완료되었음을 알리는 작업이 다시 시도됩니다.
팁:
보정 탭으로 돌아가려면 마침 단추를 클릭해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal