오프셋 탭 - FLEX I/O 아날로그
이 탭에서 FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)의 채널에 미터를 연결할 수 있습니다. (출력 오프셋 보정에 필요한 작업입니다.)
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
다음 단추를 사용하여 원하는 작업(Action)을 수행할 수 있습니다.
다시 시도
오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에 이 단추를 선택합니다.
팁:
이 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
다음
낮음 기준 신호를 제작하려면 이 단추를 선택합니다.
중지
보정을 취소하고 종료하려면 이 단추를 선택합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.