모듈(Module) 속성 대화 상자 - 시간 마스터 탭 개요(1756-SYNCH)

이 탭에서
SynchLink
연결을 위한 시간 마스터 역할을 할 스테이션을 지정합니다.
SynchLink
마스터로 지정된 스테이션은 전체
SynchLink
시스템에서 허용된 유일한 시간 마스터입니다. 또한 이 탭에서 1756-SYNCH 모듈(Module)을 해당 섀시의 CST(Coordinated System Time) 마스터로 만들 수 있습니다. 이는 마스터 섀시의 1756-SYNCH 모듈(Module)에 있어서는 선택 사항이지만(대신 ControlLogix 프로세서가 지정된 백플레인 CST 마스터가 될 수 있음), 마스터 섀시에서 CST를 수신함으로써 시스템의 CST 클럭 전체를 공통적으로 동기화하는 슬레이브/팔로어 섀시에 있어서는 선택 사항이 아닙니다.
매개 변수
SynchLink
CST를 마스터로 설정
이 모듈을
SynchLink
CST 마스터로 지정하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 이 모듈은 섀시 CST 마스터에서
SynchLink
로 시간을 릴레이합니다.
섀시 CST를 마스터로 함
이 확인란을 선택하면 이 모듈(Module)을 섀시의 CST 마스터로 할 수 있습니다.
SynchLink
에 종속
SynchLink
CST 마스터에서 섀시로 시간을 릴레이하는 데
SynchLink
가 필요한지 여부에 따라 적절한 옵션을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
  • 필수 - 시간 릴레이에
    SynchLink
    가 반드시 필요합니다.
  • 필요 없음 - 초기에는
    SynchLink
    연결이 반드시 필요하지만 이후에는
    SynchLink
    연결이 끊어진 경우에도 시간이 릴레이될 수 있습니다.
  • 무시 - 전원이 켜질 때
    SynchLink
    CST 마스터가 무시됩니다.
현재 설정 세부 정보
페이지의 다른 파라메터에 선택한 옵션에 따라 이 텍스트 상자에 설명이 표시됩니다.
위험
온라인에서 설정을 변경하면 이 섀시 또는
SynchLink
를 사용하는 다른 섀시의 동기화 컨트롤러에서 서보 축이 꺼질 수 있습니다. 해당하는 경우 이 경고가 나타납니다.
확인
편집 내용을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
현재까지의 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal