모듈(Module) 속성 대화 상자 - 설정 탭 개요(1756-DM, DriveLogix5720 포함 PowerFlex 700S 및 PowerFlex 700SE, DriveLogix5730 포함 PowerFlex 700S 2 및 PowerFlex 700Se2, PowerFlex/DPI, SCANPort)
탭 사용:
- DriveTools 2000 실행
- DriveTools 2000 파일을 모듈(Module)에 연결
- DriveTools 2000 링크 정보로 모듈(Module) 구성 데이터 업데이트
매개 변수
드라이브 파일
선택한 모듈(Module)과 연결된 DriveTools 2000 파일의 이름을 표시합니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있습니다.
찾아보기
선택한 모듈(Module)과 연결시킬 파일을 검색하려면 이 단추를 클릭합니다.
프로젝트 디렉터리
드라이브 파일의 디렉터리 정보가 제공되지 않은 경우 새 파일이 저장되는 위치를 표시합니다.
(드라이브 파일의 파라메터 데이터 보기 단추)파라메터를 보고 편집하고 드라이브와 연결된 데이터를 링크하려면 이 단추를 클릭합니다. 데이터가 드라이브 파일에 저장됩니다.
상태
모듈(Module)에 대한 컨트롤러(Controller)의 상태를 표시합니다.
상태: | 의미: |
대기 | 종료 중 발생하는 과도 상태입니다. |
오류 발생 | 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)과 통신할 수 없음 오류 상태가 발생하면 연결 탭에 오류가 표시됩니다. |
유효성 확인 중 | 모듈(Module)에 연결하기 전에 발생하는 과도 상태입니다. |
연결 중 | 모듈(Module)에 대한 연결이 구성되는 도중에 발생하는 상태입니다. |
실행 중 | 모듈(Module)이 통신 중이며 모든 기능이 예상대로 작동합니다. |
종료 중 | 연결을 끊는 중입니다. |
금지됨 | 모듈(Module)에 대한 연결이 금지됩니다. |
대기 중 | 다음과 같은 이유로 이 모듈(Module)에 대한 연결이 아직 구성되지 않았습니다.
|
오프라인 | 온라인 상태가 아닙니다. |
확인
편집 내용을 수락하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 취소하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집한 내용을 적용하고 편집 상자를 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.