모듈(Module) 속성 대화 상자 - HART 장치 정보 탭 개요

HART 장치 정보 탭에는 HART 필드 장치에 대한 구성 정보가 표시됩니다. 이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 제조업체 및 수정 버전 정보 보기
  • HART 필드 장치에 입력된 태그(Tag), 메시지 및 기타 설명자 정보 보기
  • 범위 및 1차 변수 구성 확인
  • 장치 정보 새로 고침
채널에 대해 오프라인 또는 HART가 비활성화되어 있는 경우 파라메터가 비어 있습니다.
매개 변수
채널
해당 채널에 대한 파라메터를 표시하려면 채널을 클릭합니다.
태그(Tag)
HART 필드 장치의 태그(Tag) 이름을 표시합니다. 태그(Tag)는 공장에서 장치의 위치 및 용도를 나타내는 데 사용되는 장치의 텍스트 이름입니다.
메시지
HART 필드 장치의 메시지 파라메터에 입력한 텍스트를 표시합니다. 이 파라메터는 여러 가지로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 장치를 마지막으로 보정한 사람 또는 문서에 대한 참조와 같은 정보를 저장하는 데 사용할 수 있습니다.
설명자
HART 필드 장치의 설명자 필드를 표시합니다. 설명자는 장치를 식별하기 위해 장치에 저장할 수 있는 텍스트 메시지로, 다른 공장 관련 용도에 사용할 수도 있습니다.
날짜
제어판에서 국가 및 언어 설정을 사용하여 컴퓨터에 대해 선택한 형식으로 날짜를 표시합니다.
쓰기 금지
HART 필드 장치가 쓰기 금지되었는지 여부를 나타내는 예 또는 아니요를 표시합니다. 장치가 쓰기 금지된 경우 HART 통신을 통해 일부 파라메터를 변경할 수 없습니다.
제조업체 ID
제조업체 이름(예: Allen-Bradley 또는 Endress + Hauser) 또는 제조업체의 숫자 값을 표시합니다. 회사 ID 코드 표를 지침으로 사용하십시오.
장치 유형
Endress + Hauser 장치의 장치 유형 또는 기타 모든 제조업체 장치의 숫자 값을 표시합니다. 장치 유형은 제조업체의 장치 유형 또는 제품 이름을 나타냅니다. 예를 들어 Endress + Hauser의 Cerabar S 증압기는 장치 유형이 7입니다.
장치 ID
장치 ID를 나타내는 숫자를 표시합니다. 장치 ID는 제조업체에서 할당한 일련 번호로, 해당 제조업체에서 생산한 모든 장치에 고유합니다.
최종 어셈블리 번호
최종 어셈블리 번호를 나타내는 숫자를 표시합니다. 최종 어셈블리 번호는 필드 장치를 구성하는 재료 및 전자 부품을 식별하는 데 사용됩니다. 현장에서 전자 부품 또는 기타 구성 요소가 업그레이드되면 일반적으로 이 번호가 변경됩니다. 어떤 경우, 이 번호가 도면 번호를 참조합니다.
PV
PV는 Primary Variable(1차 변수)의 약어입니다. HART에서 1차 변수는 4 ~ 20mA 아날로그 채널에서 표시됩니다. HART 메시지를 사용해 1차 변수를 다시 읽어올 수도 있습니다. 많은 HART 장치에서 PV와 아날로그 신호 사이의 관계는 조정할 수 있습니다. 이 섹션에는 다음 프로세스 변수 특성이 표시되어 있습니다.
  • 상한 범위 값
  • 하한 범위 값
  • 댐핑
  • 전송 함수
수정 버전
다음 수정 버전 특성을 표시합니다.
  • 범용
  • 장치
  • 소프트웨어
  • 하드웨어
HART 활성화/비활성화
채널에 대해 HART가 활성화 또는 비활성화되었는지 여부를 표시합니다.
새로 고침
클릭하면 이 탭에서 해당 채널에 대해 표시된 모든 파라메터가 업데이트됩니다. 채널에 대해 오프라인 또는 HART를 사용하지 않는 경우 이 단추가 흐리게 표시됩니다.
확인
편집 내용을 수락하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 수락하지 않고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 수락/적용하려면 이 단추를 클릭합니다. 적용 또는 확인을 클릭할 때 다음 조건이 존재하는 경우,
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
이 정보는 컨트롤러(Controller)로 자동으로 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal