모듈(Module) 속성 대화 상자 - HART 명령 탭 개요
이 탭에서는 사용자가 입력한 PV 댐핑 및 범위 값으로 HART 필드 장치를 자동 구성할 수 있습니다. 이러한 기능이 활성화되어 있으면 모듈(Module)이 채널에 연결된 HART 필드 장치로 PV 댐핑 및 PV 범위 값을 보냅니다.
채널에 대해 HART가 비활성화되어 있는 경우 파라메터가 비어 있고 흐리게 표시됩니다.
매개 변수
채널
해당 채널에 대한 파라메터를 표시하려면 채널을 클릭합니다.
데이터 게시 비활성화(명령 3)
모듈(Module)이 채널에 연결된 HART 필드 장치에 명령 3 메시지를 보내지 않도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 제어 시스템에서 동적 변수를 사용하지 않는 경우 데이터 게시를 비활성화합니다.
데이터 게시를 활성화하려면 확인란을 선택 해제합니다. 데이터 게시가 활성화되어 있으면 모듈(Module)이 HART 필드 장치로 명령 3 메시지를 계속해서 보내고 동적 변수 및 상태 정보를 수집합니다. 입력 태그(Tag)에 동적 변수 및 상태 정보가 게시됩니다. 이러한 정보는 CIP 연결되지 않음 메시지를 통해 확인할 수도 있습니다.
HART 장치 PV 댐핑 구성 활성화(명령 34)
PV 댐핑
에 입력한 값을 사용하여 HART 장치를 자동으로 구성하려면 이 확인란을 선택합니다. 활성화되면 모듈(Module)은 장치가 연결될 때 채널에 연결된 필드 장치로 명령 34를 보냅니다.확인란이 선택되지 않으면
PV 댐핑
을 사용할 수 없습니다.PV 댐핑
HART 장치의 PV 댐핑 값을 입력합니다.
PV 범위 단위, PV 상한 범위 및 PV 하한 범위 파라메터에 입력한 값을 사용하여 HART 장치를 자동으로 구성하려면 이 확인란을 선택합니다.
채널에 대해 이 기능을 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 해제합니다. 이 기능이 비활성화되어 있으면 PV 범위 단위, PV 상한 범위 및 PV 하한 범위가 흐리게 나타납니다.
PV 범위 단위
단추를 클릭하여 PV 상한 및 하한 범위의 단위를 선택합니다.PV 상한 범위
PV 상한 범위 값을 입력합니다. 상한 범위 값은 하한 범위 값보다 커야 합니다.
PV 하한 범위
PV 하한 범위 값을 입력합니다. 하한 범위 값은 상한 범위 값보다 작아야 합니다.
확인
편집 내용을 수락하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 수락하지 않고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 수락/적용하려면 이 단추를 클릭합니다. 적용 또는 확인을 클릭할 때 다음 조건이 존재하는 경우,
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
이 정보는 컨트롤러(Controller)로 자동으로 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.