모듈(Module) 속성 대화 상자 - 경보 탭 개요
이 탭에서 1794-IF8IHNF 모듈(Module)에 대한 경보를 구성합니다. 이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 구성할 채널을 선택합니다.
- 모든 경보 사용
- 프로세스 경보 구성
매개 변수
채널
해당 채널에 대한 파라메터를 구성하려면 채널을 클릭합니다.
경보 활성화
채널에 대한 모든 경보를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 채널에 대해 경보를 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 해제합니다.
경보 활성화 확인란이 선택 해제되면 이 경보 파라메터가 흐리게 나타납니다.
프로세스 경보
경보 값을 0으로 설정하여 경보를 비활성화할 수 있습니다.
높음 높음
채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 높음 경보를 설정할 입력 레벨을 설정합니다. 입력이 이 레벨 이하로 되돌아갈 때까지 경보가 활성 상태로 남아 있습니다.
높음
채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 경보를 설정하도록 할 입력 레벨을 설정합니다. 입력이 이 레벨 이하로 되돌아갈 때까지 경보가 활성 상태로 남아 있습니다.
낮음
채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 경보를 설정하도록 할 입력 레벨을 설정합니다. 입력이 이 레벨 이하로 되돌아갈 때까지 경보가 활성 상태로 남아 있습니다.
낮음 낮음
채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 낮음 경보를 설정하도록 할 입력 레벨을 설정합니다. 입력이 이 레벨 이하로 되돌아갈 때까지 경보가 활성 상태로 남아 있습니다.
다음에 유의하십시오.
- 높음 높음 경보는 높음 경보보다 크거나 같아야 합니다.
- 높음 경보는 낮음 경보보다 크거나 같아야 합니다.
- 낮음 경보는 낮음 낮음 경보보다 크거나 같아야 합니다.
슬라이더 막대
이 막대를 사용하여 프로세스에 대해 프로세스 경보 트리거 부분이 설정된 상태를 보기 쉽게 표시합니다. 프로세스 경보 플래그를 끌어서 트리거 포인트를 조절할 수도 있습니다.
편집 내용을 수락하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 수락하지 않고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 수락/적용하려면 이 단추를 클릭합니다. 적용 또는 확인을 클릭할 때 다음 조건이 존재하는 경우,
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
이 정보는 컨트롤러(Controller)로 자동으로 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.