모듈(Module) 구성이 소프트웨어 구성과 일치하지 않습니다. 계속할 수 없습니다.
모듈(Module) 구성이 컨트롤러(Controller) 구성과 일치하지 않습니다. 여기에는 몇 가지 원인이 있습니다.
- RSLogix 5000이 오프라인이고 연결 탭의 모듈(Module) 금지 확인란이 선택되어 있는 상태에서 다운로드했습니다.
그러면 새로운 구성이 모듈(Module)에 로드되지 않아 모듈 구성이 이전 그대로입니다. 소프트웨어 구성이 모듈(Module) 구성과 일치하지 않은 상태에서 보정이 시작되었습니다(I/O).
- RSLogix 5000이 오프라인이고 모듈(Module) 금지 확인란은 선택되어 있지 않은 상태입니다. 이 때 모듈(Module) 금지 확인란을 선택하고 범위 설정을 변경한 다음 적용 단추를 눌렀습니다.
그러면 연결이 금지되어 새 구성이 즉시 모듈(Module)에 전송되지 않습니다.
- RSLogix 5000이 온라인이고 모듈(Module) 금지 확인란은 선택되어 있지 않은 상태입니다. 이 때 모듈(Module) 금지 확인란을 선택하고 범위 설정을 변경한 다음 적용 단추를 눌렀습니다.
이를 방지하기 위해 사용자가 금지 확인란을 선택한 다음 두 변경 내용을 함께 적용하면 소프트웨어에서 다른 변경 내용을 적용하기 전에 연결을 금지하여 새 구성이 모듈(Module)에 즉시 전송되지 않습니다.
- 모듈(Module) 및 컨트롤러(Controller)에 전원이 공급되지 않았습니다. RSLogix 5000이 오프라인입니다. 전원 복구 시 컨트롤러(Controller)는 프로그램(Program)을 잃고(배터리 없음) 모듈(Module)은 구성되지 않았습니다. OK LED(1794-IRT8에서 PWR LED 및 1794-ACN에서 STATUS LED)가 깜박이고 모듈(Module) 금지 확인란이 선택되어 있는 상태에서 적용 단추를 눌렀습니다.
- RSLogix 5000이 온라인이고 모듈(Module) 금지 확인란이 선택되어 있지 않습니다. ACN FLEX I/O 어댑터 모듈(Module) 및 FLEX I/O 모듈에 LED 오류 표시기가 있는데 OK LED가 깜박이고 있습니다. 모듈(Module)이 구성되어 있지 않고 오류가 발생했습니다.
연결 탭에서 모듈(Module) 금지 확인란 선택을 취소하고 적용을 클릭하십시오. 모듈(Module) 금지 확인란을 다시 선택하고 적용을 클릭하십시오.
다음은 기타 원인과 그 해결책입니다.
- RSLogix 5000이 온라인이고 모듈(Module) 금지 확인란을 선택하지 않았습니다. 입력 범위 설정을 변경했으나 적용 단추를 누르지 않았고 이 상태에서 보정이 시작되었습니다. 적용 단추를 누르지 않았기 때문에 구성이 일치하지 않으며 보정은 어떤 구성을 사용해야 하는지 알 수 없게 됩니다.
적용을 클릭합니다.
- 모듈(Module) 상태가 "대기 중"입니다. 주로 연결이 예약되지 않은 경우에 많이 발생합니다 . 이 모듈(Module)이나 상위 어댑터의 연결 탭에서 자세한 정보를 확인하십시오.
- 모듈(Module)의 상태가 "오류 발생"입니다. 이는 어댑터 또는 I/O 모듈과의 통신에 이상이 있다는 뜻입니다. 이 모듈(Module)의 연결 탭에서 자세한 정보를 확인하십시오.
- ControlNet용 RSNetWorx를 실행하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.