출력 오프셋 측정 및 기록 값 - FLEX I/O 보정
출력 오프셋을 측정하고 값을 기록하려면:
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
- 멀티미터를 사용하여 채널의 전압/전류를 측정합니다.
- 각 채널에 대해기록 기준(V)/(mA)열에 값을 입력합니다.
- 출력 오프셋 보정의 결과를 보려면다음을 선택합니다.
그러면 소프트웨어에서 입력된 값을 사용하여 오류 보정을 계산한 후 이를 모듈(Module)로 전송합니다.
다음을 선택할 수도 있습니다.
- 오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에다시 시도를 클릭합니다.팁:이 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
- 보정을 취소하고 종료하려면중지를 클릭합니다.
- 이 탭과 관련된 도움말을 보려면도움말을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.