출력 게인 측정 및 기록 값 - FLEX I/O 보정

출력 게인을 측정하고 값을 기록하려면:
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
  1. 멀티미터를 사용하여 채널의 전압을 측정합니다.
  2. 각 채널에 대해
    기록 기준(V)/(mA)
    열에 값을 입력합니다.
  3. 출력 게인 보정 결과를 보려면
    다음
    을 선택합니다.
그러면 소프트웨어에서 입력된 값을 사용하여 오류 보정을 계산한 후 이를 모듈(Module)로 전송합니다.
다음을 선택할 수도 있습니다.
  • 오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에
    다시 시도
    를 클릭합니다.
    팁:
    이 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
  • 보정을 취소하고 종료하려면
    중지
    를 클릭합니다.
  • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면
    도움말
    을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal