낮음 낮음 경보가 낮음 경보보다 큽니다.
낮음 낮음 경보가 낮음 경보보다 큽니다. 낮음 경보보다 낮은 낮음 낮음 경보를 새로 입력하십시오.
- 낮음 낮음 경보는 모듈(Module)에서 낮음 낮음 경보를 활성화하는 채널 입력 레벨입니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.모듈(Module)컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
- 낮음 경보는 모듈(Module)에서 낮음 경보를 활성화하는 채널 입력 레벨입니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.