잘못된 IP 주소입니다.

잘못된 IP 주소를 입력했습니다.
IP 주소의 첫 번째 8진수는 0, 127 또는 223보다 큰 수가 될 수 없습니다(예: 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x 등).
모듈(Module)에 데이터를 다운로드하기 위해 설정 단추를 누르면 IP주소가 검사됩니다. 허용되지 않는 값을 입력하고 다운로드를 시도하면 이 오류가 나타나고 모듈(Module)에 값이 다운로드되지 않습니다.
IP 주소를 정확하게 입력하거나 네트워크 관리자에게 정확한 IP 주소를 문의하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal