잘못된 호스트 이름
호스트 이름의 형식은 다음과 같습니다.
a.b.c.d
a.b.c
a.b
a
a, b, c, d는 문자, 숫자와 하이픈만 포함할 수 있습니다. 총 문자 수는 "."를 포함하여 48자 이하여야 합니다.
맨 끝자를 제외한 호스트 이름의 모든 부분은 숫자로 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 형식이 가능합니다.
odin.cle.ab.com
123.cle.ab.com
123.123.123.com
123.123.com
그러나 다음은
허용되지 않습니다
.123.123.123.123(올바르지 않음)
의견을 작성 부탁드립니다.