인터리브 모듈(Module) 인터럽트
일부 시스템 구성의 경우 ControlNet 어댑터와 모듈(Module) 간에 데이터가 장기간 손실되는 일이 발생할 수 있습니다. 이 기능을 사용하도록 설정하면 채널을 최단 업데이트 시간으로 구성할 경우 시간이 중요한 데이터의 교환이 확실히 이루어질 수 있습니다. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트는 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 확인란을 선택하지 마십시오. 인터리브 모듈 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며, 모듈의 모든 채널에 대해 모듈 변환율을 1200 Hz로, 저역 통과 시간 상수를 없음으로, 그리고 실시간 샘플링 기간을 0으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
ControlNet 네트워크
생성자/사용자 모델을 사용하여 I/O 네트워크와 피어-투-피어 네트워크의 기능을 결합하는 동시에 두 기능 모두에 고속 성능을 제공하는 개방형 컨트롤 네트워크입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.