FLEX I/O 보정을 위한 입력 오프셋
오프셋 보정 결과를 보려면:
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
상태
열을 확인합니다. 확인(OK)
이 나타나면 다음
을 선택하여 게인 보정을 수행합니다.다음을 선택할 수도 있습니다.
- 보정을 취소하고 종료하려면중지를 클릭합니다.
- 이 탭과 관련된 도움말을 보려면도움말을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.