올바르지 않은 모듈(Module)입니다.

모듈과의 통신에 문제가 발생했습니다. 필요한 일부 기능이 없습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
모듈(Module) ID가 일치하지 않거나 구성이 잘못되었을 수 있습니다. 다음 조건이 발생했는지 확인하십시오.
  • 모듈(Module)에 잘못된 슬롯이 구성되어 있습니다.
  • 전자 키 지정을 사용할 수 없습니다("키 지정 사용 안 함"이 선택되어 있음). 잘못된 모듈 수정 버전이 사용되고 있을 수 있습니다.
    수정 버전
    기간으로 구분되는 Controller의 주 수정 버전 및 부 수정 버전입니다.
  • 1756-DHRIO 모듈(Module)의 경우, 소프트웨어에서 선택된 채널 유형(DH+ 또는 RIO)이 모듈의 회전 스위치 설정과 일치하는지 확인하십시오.
  • 모듈(Module)에 대한 액세스에 1756-MODULE이 사용되는 경우 물리적 모듈이 특정 백플레인 진단 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal