올바르지 않은 모듈(Module) 상태입니다.

모듈(Module)의 현재 상태 또는 모듈 유형 때문에 작업이 실패했습니다. 이는 다음의 경우에 발생할 수 있습니다.
  • 1756-L1 모듈(Module)에서 모듈 초기화 작업을 시도했습니다. 모듈(Module) 초기화은 1756-L1 모듈에서는 유효한 작업이 아닙니다.
  • 모듈(Module)에서 "언래치 경보" 또는 "모두 언래치 경보" 명령을 거부했습니다. 해당될 수 있는 경보가 래치되지 않았기 때문입니다.
다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
  • 경보 기능이 꺼져 있는 경우(모든 경보 사용 안 함 확인란이 선택됨)
  • 언래치할 경보에 대해 래치 기능이 켜져 있지 않는 경우(프로세스 경보 잠금 또는 속도 경보 래치 확인란이 선택되어 있지 않음)
  • 기능이 사용하게 설정되어 있지만 경보 이벤트가 발생하지 않은 경우
    팁: 경보 확인란을 선택했으면
    적용
    을 선택하고 나서 경보 언래치를 시도하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal